This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:SN65HVD75的驱动器功能表

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, SN65176B, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958727/sn65hvd75-driver-function-table-of-sn65hvd75

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件: SN65176BTHVD1520

你(们)好

客户 正在寻找 SN65176BDR P2P 解决方案。

我建议将 SN65HVD75作为参考。

但数据表中的驱动器功能不同。

因此、我想与您进行双次检查。

它们的驱动器功能是否相同?(SN65176BDR 和 SN65HVD75)

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    虽然这两个器件都与符合 RS-485标准的其他器件兼容、但这两个器件的驱动能力之间略有差异。 需要注意的主要差异是差分输出电压。 由于 SN65HVD75由3.3V Vcc 供电、因此其输出的差分电压应小于由5V Vcc 供电的 SN65176B。  

    我们目前建议使用 THVD1520作为 SN65176B 的新版本、如 SN6517B 的产品页面所示。 该器件具有引脚对引脚兼容性、并改进了集成 ESD 保护功能。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott