This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:眼图高度不符合规格

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954180/tusb1042i-eye-diagram-height-cannot-meet-the-specs

器件型号:TUSB1042I

大家好、

图中所示使用了 TUSB1042I、但在所有不同的 EQ 设置下、眼图高度无法满足 USB3规格、您是否可以提供建议以满足眼图高度?

数据表还提到 了合规性模式、在  进行 USB3测试时、TUSB1042I 是否应该进入合规性模式?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 您的 PCB 布线长度、它应该符合 USB3合规性、我们可以查看您的布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的支持、因为客户无法分享他们的布局、因此我认为我们可以关闭它。

    此致!

    Hao