This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:放置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956611/tca9802-placement

器件型号:TCA9802

大家好、

客户将使用此部件作为中继器、他们的系统中有两块板。

I2C 主设备(CPU)位于 MB 上、I2C 从设备(传感器和摄像头)位于 SB 上。 将有一根1m 的电缆连接 MB 和 SB。

它们应该将器件放置在 MB 还是 SB 上? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆会增加大量电容、因此我建议将 TCA 及其 B 侧电流源放置在电缆上。

    如果要控制主器件的 EN 引脚、则 TCA 应位于主板上。 如果两个电压不同、则较低的电压应位于电缆上。 但是、否则根本就没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您对此响应的帮助。

    Mike、

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Eric、

    获取、感谢您的回复。

    此致、

    Mike