This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:无法通信

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964775/tca9548a-unable-to-communicate

器件型号:TCA9548A

您好,

我在:TCA9548 μ H 时遇到了以下问题

1 μ A 当 TCA9548A (SDA、SCL,))扩展侧的 IIC 总线被热插拔时、TCA9548A 无法与微控制器正确通信。

当实验长时间未进行时、微控制器和扩展芯片 TCA9548A 可以正常通信、但在扩展端无法正常与设备通信

  下面是示波器捕获的波形(SDA 无法完全下拉、有时此步长超过600mV):
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith、

    感谢您的支持! 让我们尝试弄清发生了什么。

    在我看来、您好像说过、您可以在热插拔事件之前正常控制 TCA9548A、但当外部/扩展板与微控制器连接到主板时、它会停止运行。 请允许我提出一些澄清问题、以便我能够确保我了解您的情况。

    TCA9548A 是否在扩展板的热插拔连接期间通电? 此外、TCA9548A 位于主板上还是位于扩展板上?

    我假设微控制器连接到 TCA9548A 的引脚22和23。 热插拔发生时、是否已连接/启用 TCA9548A 的任何通道?

    感谢您包含示波器的图像。 600mV VOL 仍应是令人满意的低电压,因为器件的低电平输入电压为0.3*VCC。 我无法说明通信的细节、但在这种视图中、我没有看到任何波形的主要问题。

    如果在扩展卡已连接的情况下为器件供电、则 TCA9548A 是否能够通信? 换言之、设备是否能够在连接了扩展卡的情况下工作?

    最后、您说过"TCA9548A 可以在实验长时间剩余时正常通信"、但我不确定这意味着什么。 您是否想提供有关您在此处看到的内容的更多详细信息?

    最棒的

    Danny