This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:使用 AM26C32时、单端的阈值输入电压是多少?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26C31
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964621/am26c32-what-is-the-threshold-input-voltage-for-single-end-when-i-use-am26c32

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件: AM26C31

尊敬的先生:

我们将 AM26C32用于 RS422差动输入,  而在某些情况下,我们需要支持单端输入信号,该信号的低电压低于0.4V,高电压高于2.4V,

我们是否可以使用 AM26C32来实现此功能?我们测试它在连接到单端输入的引脚、B 引脚保持未连接状态时的工作情况。

TI 是否为此 IC 提供了 pspice 模式?或者 TI 是否具有可同时支持 RS422和单端的 IC?

B/R

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    感谢您的联系。

    使用该器件时、差分输入决定了输出。 为了产生高电平信号、输入引脚之间的差分电压需要超过差分输入正阈值电压。 通过提供低于差分输入负阈值电压的差分信号、可产生低电平输出。

    此输入的共模可能会有所不同(只要它们保持在建议的工作条件内)。 这意味着您可以使用标准差分信令来提供差分信号。

    不过、您询问了单端信号。 这并不是不可能的、因为可以通过一些方法来实现单端输入、使其注册为差分信号。 您不应将输入引脚悬空。

    实现此目的的一种方法是使 B 引脚位于 A 引脚上输入的高电压和低电压之间。 例如、如果您有一个在0.5V 至4V 之间振荡的单端信号、 最好在输入 B 上放置一个2.75V 的直流电压。当信号为高电平时、这将产生+1.25V 的差分输入电压;当信号为低电平时、这将产生-1.25V 的输入电压。

    如果您有一个单端信号、想要生成差分信号、我建议查看 AM26C31。 请参阅 AM26C32数据表第9.2节中的以下示例应用:

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,先生,由于 我们也将此 IC 用于 差分信号,因此很难将直流2.75Von 输入 B。

    我们能否为接收器 IC 设置 VH 4V 和 VL 0.4V、 这对于差分信号和单端信号都是可以接受的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯

    [引用用户="longfei Zhang "]

    抱歉,先生,由于 我们也将此 IC 用于 差分信号,因此很难将直流2.75Von 输入 B。[/QUERP]

    我明白、这当然不是一项简单的要求。 我想我会推荐它作为一个选项。 该器件接受差分信号输入并产生单端输出。 如果要使用"单端"输入、则需要使其在器件的输入端显示为差分输入。 对于正信号、差分信号必须大于 VIT+;对于负信号、差分信号必须小于 VIT-。 您需要找到一种在输入上生成该值的方法。

    有几种方法可以解决该问题、但将输入引脚悬空并不是一个好选择。 例如、使用 AM26C31驱动器可从单端信号产生差分信号。 或者、按照我之前的建议提供 Middrail 直流电压将允许单端电压摆动到高于和低于该基准电压的位置、从而有效地产生差分信号。 或者、您可以反转单端信号并将其提供给差分输入的另一个引脚。

    [引用用户="longfei Zhang "]

    我们能否为接收器 IC 设置 VH 4V 和 VL 0.4V、 这对于差分信号和单端信号都是可以接受的?[/QUERT]

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否能够进一步阐述这个问题?

    最棒的

    Danny