This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:8.1Gbps 时的最大线对间偏差长度为多少?#39

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958243/tdp142-what-s-the-maximum-inter-pair-skew-length-for-8-1gbps

器件型号:TDP142

大家好、

正如我们在数据表中提到的、最大线对间偏移为2 UI。

我们知道 DP1.4的2UI 是2/8.1G = 247ps。 如何将时序规格转换为布局长度规格?

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求

    对于 FR4电路板材料、带状线的取值为170ps/in、微带的取值为145ps/in。

    对于247ps、这意味着带状线的247/170 = 1.45in、微带的247/145 = 1.7in。  

    尽管 DP 规格允许较大的线对间偏移、但我仍会将线对间偏移保持在尽可能低的水平。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如何为8.1Gbps 提供145ps/in?

    请求