This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何重置 PD 连接?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965038/tps25750-how-to-reset-pd-connection

器件型号:TPS25750

大家好、团队、

我们想知道如何使用 TPS25750重置 PD 连接。 目前、我们面临的一个问题是、当 Nintendo_Switch 连接到 TPS25750EVM 时、它作为源进行连接(这是预期的)。 但是、当20V 适配器连接到 TPS25750EVM 时、Nintendo_Switch 将始终拒绝电源角色交换并导致连接问题。 连接20V 适配器后、我们需要将 TPS25750EVM 用作源极。

因此、我们想知道如何在20V 适配器连接到 TPS25750EVM 后重置 PD 连接、从而使 TPS25750EVM 成为拉电流。

请提供建议。

谢谢。

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GIM、

    我需要深入了解这一点并返回给您。  通常情况下、DRP 器件会拒绝所有卷筒换用。  我想确保我能为您提供最佳答案、以便继续前进。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GIM、

    我们在私人邮件中对此进行了讨论、因此我将继续并关闭此邮件树。