This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:5G 时的差分插入损耗

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964642/hd3ss460-differential-insertion-loss-at-5g

器件型号:HD3SS460

尊敬的 TI

 在数据表中、HD3ss460与5Gbps USB3.1第1代兼容。 但我们仅在2.5GHz 时发现差分插入损耗。 数据速率是否为5Gbps? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要参考2.5GHz 数据。 2.5GHz 是5Gbps 的奈奎斯特频率、且对应正确。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请您对此提供更详细的解释吗? 我对这一答案并不十分清楚。 实际上、我们希望 在传输速度为 USB3.1 (5Gbps)时获得插入损耗信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简而言之、  数据速率为5Gbps 的信号与频率为2.5GHz 的信号相同。 您在上面下划线的数据对应于5Gbps。

    5Gbps 是测量"位"传输速率的数据速率。 一位仅为波形总周期的1/2。 如果您要测量信号的总周期并取该周期的倒数、则会得到2.5GHz。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题!