This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:AUX AC 耦合

Guru**** 2842420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953696/sn75dp130-aux-ac-couple

器件型号:SN75DP130

大家好、

我看到 AUX 只是一个简单的 MOSFET 开关。 我的客户在 SRC 和 SNK 端进行交流耦合、这是可以的吗? 您能否向我展示在 AUX 上执行 AC 耦合的位置和方法? 它是否需要上拉/下拉?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 DP130数据表中的图23和图24、了解交流耦合电容器和上拉/下拉实现。 源是 DP 还是 DP++源?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     这是 DP 源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于仅 DP 源、您可以将 SDA_SRC 和 SCL_SRC 保持未连接状态。

    AUX_SRCp/AUX_SRCn 将为交流耦合。 AUX_SNKp 将具有100k 下拉电阻器、AUX_SNKn 将具有100k 上拉电阻器。

    谢谢

    David