This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:动态功率限制和电源电压调节

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964262/tps65988-dynamic-power-limit-and-supply-voltage-scaling

器件型号:TPS65988

尊敬的团队:

我的客户希望在以下条件下开发一个仅供电的双 USB-C 壁式插座:

  • 端口1:电源5V/3A
  • 端口2:电源
    • 5V/3A
    • 9V/3A
    • 15V/3A
    • 仅当端口1未连接时为20V/3A
    • 连接端口1时为20V/2.25A
  • 无需数据角色
  • 电源
    • 110Vac 60W、这是使用端口1时限制端口2源能力的原因
    • 是反激式器件、应由 PD 控制器控制、以便为端口2输出正确的电压
    • 端口1将由反激式器件通过具有100%占空比能力的直流/直流转换器供电

根据这些信息、我认为 TPS65988应该是一个很好的解决方案、因为它集成了电源路径、并且具有许多控制标称电源方案的功能。

您能告诉我吗:

  • 控制外部电源以切换5/9/15/20V 的最佳方法? PWM 输出是否可用于此类功能?
  • 根据端口1的插头连接标志切换端口2上可用的 PDO 的最佳方法? 是否可以利用这些组、或者是否需要为此创建应用配置集并进行切换?

感谢您的支持和致以最诚挚的问候

Cevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关动态切换 PDO 的信息、请参阅此 E2E 的已解析答案:    

    我已将此问题分配给一位设备专家、他将帮助您解决另一个问题。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cevin:

    1.您能否解释一下问题"控制外部电源以切换5/9/15/20V 的最佳方法"的含义? PWM 输出是否可用于此类功能?" 墙上插座中的 PD 控制器将充当拉电流器件、并协商灌电流器件请求、灌电流器件能够接收以及拉电流器件能够提供的最高功率协议。 您能否进一步澄清您的问题?

    请参阅 Emma 关于动态切换 PDO 的评论。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    为了能够提供5/9/15/20V 拉电流 PDO、TPS65988需要能够控制壁式插座中的电源、以便在 PP_HV2中提供右侧(并取消其中一个)电源。
    正如我注意到的、TPS65988上有一个可用的 PWM 输出、我想知道这是否可用于向电源提供反馈。 如果无法实现、我建议您如何配置 GPIO 以控制壁式插座(TT 或 PDO1/2/3输出、漏极开路或推挽)中反激式电源的反馈电路。

    感谢您的支持

    此致
    Cevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cevin:

    这里有两个选项。 首先、如果墙上插座中的直流/直流转换器由 I2C 控制、则可以使用 I2C 主设备事件来更改请求的电压。 第二个选项是使用 TPS65988上的 GPIO 来驱动 FET、以更改所需直流/直流转换器的反馈。 TPS65988 EVM 用户指南的第41页演示了如何执行此操作。 该电路使用 GPIO 来启用改变直流/直流转换器反馈的电阻。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。