This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:CoaXPress

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955395/ds125df410-coaxpress

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610

尊敬的技术支持团队:

我的应用使用 具有 DS125DF410的 CoaXPress。

数据速率为6.25Gbps。 然后、如果 VCO 频率相同、例如6.25Gbps、分频器分频设置为"1"、则 CDR 不会锁定。

但是、VCO 频率为12.5Gbps、分频器分频系数设置为"2"、例如 PROP3和 interlaken1、则 CDR 处于锁定状态。

您是否知道当数据速率和 VCO 频率相同时 CDR 不锁定的原因?  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的技术支持团队:

    下面是我的配置步骤。 CDR 锁定是否有错误?

    数据速率为6.25Gbps。  

    我不会将电源超级拼版(数据和电源)与 CoaXpress 配合使用。

    寄存器地址 数据
    0x36 0x31
    0x09 0x00
    0x15 0x10
    0x16 0x7a
    0x17 0x36
    0x18 0x40
    0x2D 0x83
    0x2E 0x00
    0x2F 0xa6
    0x30 0x00
    0x31 0x20
    0x4a 0x30
    0x60 0x40
    0x61 0x9F
    0x62 0x40
    0x63 0x9F
    0x64 0xff μ A
    0x0A 0x1c
    0x0A 0x10

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的技术支持团队:

    在出现特定数据模式时释放锁定存在问题。

    由于在摄像头侧使用8B10B、0或1会持续4次。
    当两个或更多0/1波动时(0/1不会交替)继续
    是否有可能在不识别数据速率(6.25Gbps 等)的情况下释放锁?
    在这种情况下、是否有设置可更改检测到解锁之前的时间?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果0x2F 设置为0 0xA6、重定时器应该能够锁定到6.25Gbps 的输入数据、而无需任何其他寄存器配置。  在这种情况下、您无需手动更改分频设置(通过0x18)或 CDR 速率(通过0x60到0x63)。

    DS125DF1610是一款12.5G 重定时器、因此其 VCO 全速率频率为12.5GHz。 因此、6.25Gbps 需要将分频比设置为2。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与您的8B10B 测试模式问题相关、我不太理解您提出的问题。 从我收集的数据中、您的传输数据似乎包含4T 模式运行(即四个连续位)、而数据速率为6.25Gbps。 此日志运行可能 会触发重定时器单位转换(SBT)检查以使通道退出锁定状态。 我建议在将重定时器通道寄存器0x0C 位3设置为0时尝试运行测试用例、以禁用 SBT 检查。  

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 罗德里戈·纳塔尔、

    感谢你的答复。

    禁用 SBT 检查
    在该链路速率(CDR 锁定)下、即使重定时器接收到之前已解锁的数据模式、它现在也能正常工作。

    但是、当前链路(锁定)速率为1.25/2.5/5Gbps。
    对于3.125/6.25Gbps、它根本不会链接(锁定)。

    我们已将0x60设置为0x63、0x18、0x09 = 0x04。
    之后、设置0x09 = 0x00并将0x18更改为0x00不会改变这种情况。

    ・使用0x64时、0x67的位7-6是否需要设置为1?
    0x18、0x2F、0x60-64、是否有要设置的顺序?

    ・有一条说明、如果设置了0x2F、则不需要6.25Gbps、但这是否仅适用于6.25Gbps?

    ・是否需要将其他速率(1.25/2.5/3.125/5Gbps)设置为0x18/0x60-64?

    ■其他信息

    这是解锁 CDR 的测试模式、
    它取决于图像的亮度数据、例如、在0x35继续的情况下会发生解锁。
    8B10B 之后的数据序列为110001 1001。
    根据 CoaXPress 标准、IDLE (包括 K28.5)被发送一次到100字(400字节)。
    即使0x35继续、最大值也将为400。
    我已经尝试了从0到255的亮度值、但包括上面的0x35在内的5到6数据也是如此。
    出现解锁问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.25G/2.5G/5G 是3.125G/6.25G/12.5G 中的一个单独 VCO 组。 因此、这些设置需要不同的 CDR 速率设置。

    • 对于1.25G/2.5G/5G、您 可以设置0x2F = 0x26
    • 对于6.25G、您 可以设置0x2F = 0xB6

    标准

    数据速率(GB/s)

    VCO 频率(GHz)

    分压器分压比

    寄存器0x2F 值(十六进制)

    InfiniBand

    2.5、5、10

    10.0

    1、2、4

    0x26

    CPRI1

    2.4576、4.9152、9.8304

    9.8304.

    1、2、4

    0x36

    CPRI2

    3.072、6.144

    12.288

    2、4

    0x46

    程序3

    6.25.

    12.5.

    2.

    0xA6

    隔行1

    3.125、6.25

    12.5.

    2、4

    0xB6.

    隔行2.

    10.3125.

    10.3125.

    1

    0xC6

    以太网

    1.25、10.3125

    10.0、10.3125

    1、8

    0xF6

    因此、

    Rodrigo Natal