This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP128A:开关与放大器;多路复用器

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP128A, HD3SS214, HD3SS213, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963972/sn75dp128a-switches-multiplexers

器件型号:SN75DP128A
主题中讨论的其他器件: HD3SS214、 HD3SS213、 HD3SS215

你(们)好

TI 是否有适用于 SN75DP128A 的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您在查找有关 SN75DP128A 的哪些信息?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有如何连接 SN75dp128A 的原理图?

    输入和输出端是否需要100nF 串行电容器?

    谢谢

    Yehuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yehuda

    我们没有 DP128的参考原理图、但我可以查看您的原理图。

    输入和输出都需要交流耦合。 如果您要连接到输入侧的 DP 连接器、则 DP 源发送器上可能已经存在交流耦合电容器、因此您不需要交流耦合电容器。

    而是 DP128、您是否了解过 HD3SS213或 HD3SS214?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    AUX P 和 AUX N 是否还需要在输入和输出端使用交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AUX 需要在源端和接收端进行交流耦合。 对于源极、AUXN 上需要一个100k 上拉至3.3V 的电压、而100k 下拉电阻则需要。 对于接收器、AUXN 上需要一个1M 下拉电阻器、AUXP 上需要一个1M 上拉电阻器到3.3V。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    随附的原理图见第22页。

    2个输出端口连接到面板连接器。

    请检查 implementation.e2e.ti.com/.../smart-bb-mk2-20489272600_5F00_15_5F00_12.pdf 并提供正确的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 LP 为低电平时、器件被强制进入低功耗状态。 请通过4.7K 电阻器将 LP 拉高至 VDD。

    2.看起来 AUXN 上的100k 上拉电阻和 AUXP 上的100k 下拉电阻缺失,请仔细检查。

    3.建议在 DDI1_HPD 上设置一个100k 的下拉电阻

    我有点担心 DDI 源将驱动 DP128和 HD3SS215、源 TX 能否驱动 DP128、HD3SS215和 PCB 布线的总损耗?

    谢谢
    David