This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:CTLE 和 DFE 问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957096/ds125df1610-ctle-and-dfe-questions

器件型号:DS125DF1610

大家好、

您能否回答以下客户关于 DS125DF1610的问题? 非常感谢。

1.适应性 CTLE 的工作原理是什么?

2.如何确定 CTLE 是否合适? 寄存器值来控制它?

我们可以使用0x71~0x75 DFE 寄存器 来检查重定时器是 过度均衡 还是过度去加重?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 有关详细说明、请参阅数据表的"7.3特性说明"部分
      • AA
    2. 用户应读取通道寄存器0x27和0x28中包含的垂直眼图张开度(VEO)和水平眼图张开度(HEO)值、并检查 VEO > 200mV 和 HEO > 0.4UI
    3. 通道寄存器0x71到0x75包含 DFE 抽头值。 这些 DFE 值本身并不能告诉您重定时器是否过度均衡。 您还需要读取通道寄存器0x27和28、并查看眼图张开度值是否超过 TI 的建议限制

    以下公式用于将通道寄存器0x27和0x28的内容转换为相应的单位:

    •  HEO [UI]=通道寄存器0x27÷64

    •  VEO [mV]=通道寄存器0x28 x 3.125

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的第三个答案、"通道寄存器0x71至0x75包含 DFE 抽头值。 这些 DFE 值本身并不能告诉您重定时器是否过度均衡。 您还需要读取通道寄存器0x27和28、并查看眼图张开度值是否超过 TI 的建议限制'

    请问 TI 的推荐限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的话语、我认为"veO > 200mV、HEO > 0.4UI"是最小限制。 那么、最大限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的最小阈值为 VEO > 200mV 和 HEO > 0.4UI。 我们没有最大限制;越大越好。

    -Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全理解、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我们将关闭此问题、如果有其他问题、请打开新问题。

    此致、Nasser