This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:具有1.8V 或 TXS0108的 PCA9548A

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964605/pca9548a-pca9548a-with-1-8v-or-txs0108

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

大家好、

我们 需要检查 PCA9548A 是否可以支持以下两种结构。  结构1 、移除 TXS0108 电路、 只 需使用4.7K 上拉 电阻器将 PCA9548A 连接到1.8V 侧、但高电压将为2.12v、 上升 波形具有返回 曲线。 该器件是否可用于1.8V 条件、 是否存在风险? 为什么波形如此?

无论我们是否可以将上述 结构 与 TXS0108一同用作   结构2、如果 我们这样连接、TXS0108 左侧也有返回 曲线。 你 有什么看法? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    感谢您的支持!

    首先让我澄清一下、PCA9548A 的电源电压必须至少为2.3V。 请允许我强烈建议改用 TCA9548A、它允许低至1.65V 的电源电压、并且采用了新技术。 它是 PCA9548A 的引脚对引脚直接替代产品、具有更好的性能(并且成本更低!)。

    我不确定我是否理解您的结构。 您的意思是让 I2C 总线电压在1.8V 和3.3V 之间分压吗? 此外、我不确定您的结构2布局是什么、除非您所提供的图表完全是结构2。 如果是这种情况、为什么 TXS0108短接?

    是否可以更改为 TCA9548A?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我们可以尝试 TCA9548。 谢谢。