This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:DS250DF230未使用的 TX 和 Rx 引脚

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954979/ds250df230-ds250df230-unused-tx-and-rx-pin

器件型号:DS250DF230

大家好、

您是否可以帮助检查如何处理重定时器未使用的 RX/TX 引脚? 非常感谢!

对于以下端接电路是否正常?

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户可以将这些未使用的高速引脚保持悬空或将其端接至 GND。 请注意、TI 支持重定时器通道完全断电寄存器写入例程的实现。 当施加该通道断电时、未使用引脚的硬件配置就变得更加不重要了。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    非常感谢。  

    如果我将其端接至 GND、建议使用哪种电阻器值? 是否有一个文档对此进行了说明? 如果是、您可以将其发送给我吗? 非常感谢!

    B.R.

    Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在每个引脚与 GND 之间使用49.9 Ω 电阻器。

    此致、、、Nasser