This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:MDI 接口能否调节驱动电流或驱动电压?

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956509/dp83867is-can-the-mdi-interface-adjust-the-drive-current-or-drive-voltage

器件型号:DP83867IS

设计

MDI 接口能否调节驱动电流或驱动电压?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    DP83867是一款电压模式驱动器、不存在从 PHY 的磁性元件汲取的电流

    谢谢

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cec

    感谢您的结果。

    实际上、我想知道 MDI 端口是否可以调整电压振幅?

    测试有问题。 示波器随附的测试模板的峰值电压过高、显示"False"。

    我想尝试调节。 如何实现?

    谢谢

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Cecilia 目前已不在办公室、明天会回复。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    您是否确认您的 RBIAS 容差为1%? 峰值输出电压的影响。 您是否还能澄清哪项测试的合规性完全失败?

    Cecilia