This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:外部晶体的建议容量

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958150/dp83822i-recommended-capacity-of-external-crystal

器件型号:DP83822I

尊敬的 TI 团队

我想问一下 DP83822I 的晶体规格。

下面的10.2.2.1.1.2中描述了数据表中建议的晶振技术规格、
但容量规格也在表144 25MHz 晶体规格中进行了说明。

是否可以识别以下每个规格?
晶体负载能力:建议20pF
2.CL1和 CL2规范:对于25MHz、建议使用10-40pF (在表144中列出)(有关详细信息、请咨询供应商)

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y Ottey、您好、请查看我们的晶体推荐应用、如果您有疑问、请告知我

    Cecilia