This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:DS100DF410影响了 I2C 总线

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964609/ds100df410-ds100df410-influenced-the-i2c-bus

器件型号:DS100DF410

大家好、

我的客户现在正在使用 DS100DF410。 我们当前连接 IDT 时钟(从  EEPROM 获取配置)和  DF410。在上电期间、我们发现 DF410将 影响 i2c 总线、以使时钟 配置  不成功。 当我们移除 DF410 SDA 时、时钟 配置 没有问题。

目前、我们上拉 EN_SMB 并下拉 READ_EN、但未发现 DF410拉低 SDA 总线、DF410是否还有其他 可能 使链路变得繁忙? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当 EN_SMB 为高电平时、重定时器设置为从机模式。 在这种情况下、重定时器不会影响数据总线、除非它被寻址。 因此,我不预见本案会有任何问题。

    对于主模式、在 EEPROM 的初始化编程期间、I2C 总线上将有活动。 我不确定这是否会影响总线上的其他器件。 我现在要仔细检查它、我将返回给您。

    此致、

    Rodrigo Natal