This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:IO 的加电状态是什么

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554, TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964949/tca9554-what-is-the-power-on-state-for-io

器件型号:TCA9554
主题中讨论的其他器件: TCA9534

你(们)好  

我的 TCA9554 I/O (P0-P7)在通电/通电时为高电平?

加电状态时,是否有任何方法可以将 I/O 更改为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 I/O 都有一个内置上拉电阻器(请参阅数据表的图15)。

    TCA9534没有上拉电阻器、因此您可以添加外部下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的帮助。

    Dmitry、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、