Other Parts Discussed in Thread: TFP410
主题中讨论的其他器件:TFP410
我们有两个 DVI 芯片(TFP410)没有工作。 一个是在初始上电、另一个是在测试一段时间后。 我怀疑这是我们在 VREF 上的设置、但数据表不够清晰。 数据表显示"对于低摆幅输入信号电平、VREF 应设置为最大输入电压电平的一半。 请参阅
VREF 允许范围的建议运行条件。" 然后、我们将其设置为0.9V、因为来自 FPGA 的信号的信号电压为1.8V。 但是、当您查看建议的运行条件时、会发现0.9V 是最大值 我想知道将其设置为最大值是否会导致某些器件由于公差而失败。
当电压高于0.9V 时会发生什么情况?
不清楚是否会切换到"高摆幅模式"
我不是在问这是否会损坏器件、我想知道器件是否由于不是处于低摆幅模式而无法工作。 我想知道的是、如果 VREF 设置为0.92V、是否绝对可以确保该器件处于低摆幅模式? 1V 呢? 2V 呢? 2.5V、2.9V 等...