This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:PCIe 兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958320/ds80pci402-pcie-compatibility

器件型号:DS80PCI402

我们目前使用 DS80PCI402 PCIe 1/2/3代转接驱动器。
转接驱动器在 PC 插件 Kate 上实现、通过3m 铜缆传输。
PC 卡在某些 PC 上工作正常、而有些 PC 卡在某些 PC 上不工作。
客户想要了解 PCIe PC 插槽的哪些要求适用于 PC 卡的工作。
您能告诉我们这方面的情况吗?

此外、还有一个"速率"选择引脚。 这会将 DS80PCI402配置为 PCIe 第1代和第2代传输或(?) PCIe 第3代传输。
配置为 PCIe 第3代的卡能否在第1代或第2代 PC 插槽中工作?
另一方面、配置为 PCIe 第2代或第3代的卡能否在第3代 PC 插槽中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS80PCI402均衡器可补偿通道中的信号损失。 与其他发送器相比、某些发送器可能具有更高质量的眼图张开度、这可能会导致器件在某些应用中工作、而在其他应用中工作。 此外、可能需要设置器件均衡设置以实现良好的信号完整性-因为它不是动态的。 因此、对于某些发送器而言、均衡设置可能不是最佳设置。  

    在第3代模式下使用 RATE 引脚-它可以在第1代或第2代中工作。 在第3代模式下、器件以线性模式运行并传递用于训练目的的信号。 在此模式下、器件的运行方式与模拟缓冲器类似。 PCIe 根复合体和端点可优化其均衡设置、同时 PCI402在此线性模式下运行。 我说这可能是因为在第1代和第2代中没有训练序列、因此均衡设置或眼图张开度可能不是最佳的。 此外、配置为 Gen2或 Gen3的卡可以在 Gen3插槽中工作、只要均衡设置正确或足够好以传递无差错数据即可。

    此致、Nasser