This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 PD 应用问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, TPS562202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956940/tps25750-tps25750-pd-application-question

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS62125TPS562202

下面是一些应用问题。

Type-C 输入为9V 和5V、系统负载约为18W。

    1. 如何设计 PP5V 和 VIN_3V3? 两者都需要 VBUS 和 VBUS-IN 的序列。
    1. 我是否知道 TPS25750D Muse 具有 PP5V 和 VIN_3V3?
    1. 如果是、我是否可以使用 TPS62125降压至5V 以实现 PP5V? 并使用 LDO_3V3至 VIN_3V3?
    1. 您是否有要分享的参考原理图?

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我需要进一步了解 VIN 连接、以便完全回答您的问题。  

    我将回答问题、并进行以下假设:

    VIN 用于同时用作和输入及输出电压、并且它的电压范围为5V 至9V。  该系统可完全耐受5V 至9V 的输入电压。

     数据表的1、图9-11说明了 VIN_3V3的连接。  该设计将根据系统需求自动处理输入 VIN_3V3和 VBUS 稳压器之间的切换。  例如:在电池电量耗尽期间、电源将来自 VBUS 以提供 LDO_3V3用于 IC 运行、直到系统的其余部分充满电、从而在 VIN_3V3上提供电源(如果采用这种方式进行设置)。  PP5V 是5V 输出电源路径。  TPS62125不足以提供1.5A 输出 VBUS 电流和100mA VCONN 电流、从而满足此路径的 C 类最低要求。   此路径需要 TPS562202或其他一些2A 降压转换器。  然后、您可以利用5V 至3.3V LDO 为 VIN_3V3供电。  该 LDO 的电流可能非常低、例如100mA 就足够了。

    2. PP5V 用作输出电源路径,因此如果您打算提供电源,则需要使用该路径。  如果您只打算同步电源、则无需提供 PP5V 或 VIN_3V3。

    3 、线上数据表中包含了该设计的参考原理图,但下面是一个屏幕截图  

    如果您提供了更高级别的方框图来显示您正在尝试实现的目标、我可能会更好地帮助您回答您的问题。  

    • 始终为电源、来自 VBUS 的输入(18W 9V/2A)
      • 如果可以输出功率、那么电压和电流是多少(5V/1.5A 是这里的最小值)
    • 如何在 VIN 引脚上控制电流?

    如果有更多信息、我会更有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    • 输入始终来自适配器(18W 9V/5V@2A)。 因此我们不需要电源(PP5V 电源路径)、因此无需提供 PP5V 和 VIN_3V3。 是这样吗? 如果是、我是否可以将 PP5V、VIN_3V3和 VBUS 引脚悬空?
    • 根据我们的条件。 我是否可以将 LDO_3V3用于逻辑电路中的系统内部使用?

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、PP5V 应接地。  

    VIN_3V3仍应连接一个10uF 电容器。

    VBUS A VBUS_IN 应短接在一起

    LDO_3V3可以支持的电流量非常有限。 它实际上仅用于为引导 EPROM 供电、而不是为整个系统的通用 LDO 供电。

    我已在数据表中标记了原理图以显示连接。