This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550:对晶体和 PCB 布线的要求

Guru**** 2785925 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958184/tcan4550-tcan4550-requirement-on-crystal-and-pcb-trace

器件型号:TCAN4550

大家好、

我的客户正在使用 TCAN4550。 但他们 最近发现部分器件无法通过 SPI 访问其寄存器。

他们检查了晶振的输入和输出、发现`bad` 1的抖动非常高。

连接晶体 PIN1和 PIN3 的 PCB 布线长度不同。 一个比另一个长2.5mm。

 您能否帮助估算晶体布线是否会导致此类通信问题?

TCAN4450的晶体是否有任何特定要求?

以下是客户原理图:

以下是通信问题板上的 PIN1和 PIN3的两个波形图。

下面是`Good`通信板的晶振输出波形。

  

B.R

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您将此内容引入 E2E。 由于振荡器电路对容性负载非常敏感、因此不均匀的布线长度可能会增加寄生电容和电感、从而导致故障。

    • 是否可以增加负载电容器以查看这是否仍然存在?
    • 这是否在室温下发生?
    • 寄存器0x0008是否可以在显示抖动的电路板上读取? 即使晶体振荡器有问题、0x000x 寄存器也应该可用。
    • 有多少电路板显示了这一点、而有多少电路板显示了这一点?
    • 您能否共享晶体的器件型号?

    此致、