This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:您能不能帮助推荐电池短路保护 IC

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964176/tpd4e02b04-q1-could-you-help-to-recommend-short-to-battery-protection-ic

器件型号:TPD4E02B04-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25940-Q1

您好、先生、

您能否推荐合适的保护 IC 来保护 TACH、PWM 引脚免受电池(12V)短路的影响?

需要符合 AEC-Q100标准。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 tps25940-Q1器件、如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、Rakesh