This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83EVM:采用18位 DSI 连接的24位 LVDS

Guru**** 2801045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958186/sn65dsi83evm-24bit-lvds-on-18bit-dsi-connection

器件型号:SN65DSI83EVM

您好!

我们正在尝试使用18位打包传输在 DSI 主机上使用24位 LVDS 显示。 其结果是屏幕比使用24位 DSI 传输更暗。 要了解哪个组件会导致此问题、您能告诉我们如何完成从18位到24位的转换? 缺失的位是填充为0还是将18位 线性化到24位(例如、64的值大于256)?

谢谢、此致、

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    此器件不进行18位到24位的转换。 它只执行 RGB666至18位、RGB888至24位以及 RGB888至18位的操作。

    此致、

    I.K.