This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SS 可支持的 CMOS 传感器像素的最大数量是多少?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957998/sn65dphy440ss-what-is-the-maximum-number-of-cmos-sensor-pixel-sn65dphy440ss-could-support

器件型号:SN65DPHY440SS

您好、E2E、

SN65DPHY440SS 可支持其 MIPI 接口的最大 CMOS 传感器像素数是多少?

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason

    SN65DPHY440的 MIPI 接口最高可支持1.5G。 您必须将像素转换为数据速率、以查看是否支持特定像素分辨率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请指导我们如何从像素转换为数据速率?

    我不熟悉这一点。

    ~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason

    对于 MIPI、计算方法为

    像素时钟频率=总水平线数*总垂直线数*刷新率

    总数据速率(带宽)=像素时钟频率*像素大小(以位为单位)

    每通道数据速率=总数据速率(带宽)/数据通道数

    MIPI 位时钟频率=每通道数据速率/ 2.

    谢谢

    David