This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:是否保留 DP83848的测试点?

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848YB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964478/dp83848yb-reserve-test-point-of-dp83848

器件型号:DP83848YB

尊敬的先生/女士

我的客户设计了 DP83848YB 以太网 PHYTER、
因为 MCU 的测试模式在测试时不可用。 我想保留一个探测点、在 SMT 之后、我可以进行测试以确认 DP8348芯片是否正常工作。 客户希望在未安装 SMT PCB 的情况下直接使用测试点测试。
我应该保留哪个引脚?
但是、客户似乎离开 TX_CLK 或 TX_EN。
但 TX_CLK 速度太快。
它看起来像 TX_EN。
我是对的、对吗?
查看规格后、应提供 PFBOUT。

但数据表未写入 PFBOUT 电压。 您能告诉我们 PFBOUT 引脚电压吗?
您能告诉我们您是否想放置测试点、您能拉出这些引脚吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    您能否澄清/详细说明此测试模式、以及为什么需要保留探测点? 您是否只是想确定 DP83848器件是否正常工作?

    此外、PFBOUT 引脚的标称电压为1.8V。

    此致、

    Adrian Kam