This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:级联配置

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958327/sn65hvs882-cascaded-configuration

器件型号:SN65HVS882

大家好、团队、

我的客户想知道 可以级联的最大 SN65HVS882是什么?  基本上、他正在尝试读取128个继电器的输出状态(24V 表示 ON、GND/ OPEN 表示 OFF)及其电压电平(24V DC)、并查看是否可以级联 SN65HVS882的16个 用于此应用。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    实际上、我们没有关于可以级联多少个单元的最大规格-我们有一个连续级联4个单元的应用报告。 但是、我认为不应该出现问题-串行数据流将非常长、并且可能会降低处理速度、 但我不认为应该有任何技术限制-因为我们基本上只是增加移位寄存器的长度-并且从第一个寄存器移位到处理器所需的时间可能会对系统造成太多的延迟 -但我想强调的是、这不是级联器件的问题、而是系统设计人员尝试实现的系统规格。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson