This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:具有 DP83TD510E 的以太网交换机

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83822I, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964485/dp83td510e-ethernet-switch-with-dp83td510e

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件: DP83822I

我想知道是否可以使用 DP83TD510E 将其 RMII 接口连接到以太网交换机、而不是使用 DP83822I (用于 DP83TD510E-EVM)。 我的想法是设计一个具有多个10B-T1L 端口的以太网交换机。 应使用哪种设计建议或哪种类型的以太网交换机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    只要交换机也具有 RMII 接口、就可以将 DP83TD510E 连接到以太网交换机。 EVM 上的 DP83822用作介质转换器。 只要您确保连接相同、就应该是良好的。

    此致、

    Adrian Kam