This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825I 的内核驱动程序

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964104/dp83825i-kernel-driver-for-dp83825i

器件型号:DP83825I

大家好

您介意我们问 DP83825I 吗?

我们的客户需要 DP83825I 的内核驱动程序、其版本为 4.1.15_2.0.0。
以下版本 是否为4.1.1.15_2.0.0?
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/phy/dp83822.c

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须与我们的固件团队确认以确定版本。 您是否有需要此特定驱动程序版本的原因?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecilla San

    感谢您的支持!

    作为此请求的基础、我们的客户将使用4.1.15_2.0.0版本的内部版本。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本-圣您好

    看起来该驱动程序在2019年进行了更新、这意味着该器件很可能使用该驱动程序的更新版本进行编译。 我不相信它曾经用于4.1版本、这意味着客户可能必须自行支持驱动程序

    谢谢、

    Cecilia