This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064的 DP/USB 差分阻抗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958283/tusb1064-dp-usb-differential-impedance-of-tusb1064

器件型号:TUSB1064

您好、专家、

布局指南部分。 据说 、RXP/N 和 TXP/N 对应采用受控90 Ω 差分阻抗(±15%)进行布线。 客户将 USB 集线器和 DP 器件连接到 TUSB1064。 而 USB 集线器和 DP 侧的差分阻抗都需要100 Ω 的典型阻抗。 客户可以将100Ω 用于此设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    可 使用100 Ω 典型阻抗、但容差在(±1%)以内。 这仍在我们的阻抗指南范围内。