This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:FA 原理图审阅

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243, MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956810/max3243-fa-schematic-review

器件型号:MAX3243

尊敬的团队:

我的客户在 MAX3243上遇到烧坏的问题。 您可以帮助查看原理图吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    从原理图中可以看出、看起来没有什么明显的错误、但我也要求我们的 RS-232查看原理图。

    C2031、C2032、C2033和 C2034的电容值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    另一个问题:电容器的额定电压是多少?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    该电容器全部为0.1u。 额定电压为25V。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我明白了。 原理图看起来不错。 如果损坏是由 ESD 事件造成的、MAX3243E 可提供更好的保护。

    此致、

    Hao