This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:一个主器件和两个从器件的 TCA9803电平位移

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TXS0102, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957930/tca9803-tca9803-level-shift-for-one-master-and-two-slave

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: TXS0102、 TCA9543A

您好!

我正在设计一个需要将2.5V 信号/clk 从 MCU 转移到两个具有1.8V (VCC)的从器件的应用。

我还需要在另一个从器件工作时禁用其中一个从器件。 您能不能建议如何操作

在此应用中使用 TCA9803和 TXS0102?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 在禁用时使所有 I/O 具有高阻抗、因此您需要添加外部上拉电阻器。 TCA980x 始终保持启用电流源。

    在两个从器件之间切换的更简单方法是使用单个 TCA9543A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    一如既往地感谢您的帮助。

    David、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的友好答复。 TCA9543A 似乎可用作 I2C 器件的电平转换器、但其剂量没有  

    在我的应用中禁用总线的一项功能。 如果我桥接主器件和、则忽略总线禁用功能  

    从器件的功能? 我找到了 TCA9543A 数据表中的以下段落。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于"总线禁用"和"桥接器"、您的具体意思是什么?

    开关的 VCC 应为最低电源、即1.8V。主器件和开关之间的总线段也需要上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    回答您的问题:

    1.“总线禁用”和“桥接器”的具体含义是什么? =>从器件像总线一样是 I2C (2线 MIPI-RFFE 2.1接口)。 它们具有的

      相同的器件 ID。  因此、主器件(MCU)必须禁用其中一个、并且同时只允许一个活动器件。

      =>"桥接器"是指2.5V 总线和1.8V 总线之间的电平转换。

    2.开关的 VCC 应为最低电源,即1.8V。主器件和开关之间的总线段也需要上拉。

      =>您是不是说我需要将主器件侧的数据/时钟总线上拉至2.5V、并将从器件侧的数据/时钟总线上拉至1.8V?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9543A 可通过 I²C Ω 电阻器进行编程、以禁用任何从器件总线。 (如果这些 μ I²C 访问与 MIPI-RFFE 器件发生冲突、则无法使用 TCA9543A。)

    在所有三个总线段上、都需要上拉电阻器来设置高电平电压。 (所有已启用段的上拉电阻器都是并联的、因此使电阻器的电阻值是"正常"总线的两倍。)