Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TXS0102, TCA9543A
主题中讨论的其他器件: TXS0102、 TCA9543A
您好!
我正在设计一个需要将2.5V 信号/clk 从 MCU 转移到两个具有1.8V (VCC)的从器件的应用。
我还需要在另一个从器件工作时禁用其中一个从器件。 您能不能建议如何操作
在此应用中使用 TCA9803和 TXS0102?
此致、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Clemens、
回答您的问题:
1.“总线禁用”和“桥接器”的具体含义是什么? =>从器件像总线一样是 I2C (2线 MIPI-RFFE 2.1接口)。 它们具有的
相同的器件 ID。 因此、主器件(MCU)必须禁用其中一个、并且同时只允许一个活动器件。
=>"桥接器"是指2.5V 总线和1.8V 总线之间的电平转换。
2.开关的 VCC 应为最低电源,即1.8V。主器件和开关之间的总线段也需要上拉。
=>您是不是说我需要将主器件侧的数据/时钟总线上拉至2.5V、并将从器件侧的数据/时钟总线上拉至1.8V?
此致、
David