This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:总线偏置反应时间

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964054/tcan1044v-q1-bus-bias-reaction-time

器件型号:TCAN1044V-Q1

大家好、团队、

我收到了客户关于 CAN-FD 标准的总线偏置反应时间的问题。

ISO11898-2 P.20在其中提到了总线偏置反应时间的规格要求。

他们需要确认 TCAN1044V-Q1是否符合要求。 我们应该在数据表中看到哪种规格?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    我们将对此进行研究、并将在美国时间的明天返回给您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    ISO 11898-2标准将总线响应时间定义为从 WUP 开始到 CAN 总线上出现响应的时间。 对于这个器  件、这个时间可被估计为三个 TWK_FILTER 时间(对于显性-隐性-显性模式)、加上在待机和正常模式之间切换所需的 tMODE 时间的总和。 使用此器件的最大指定时序值、此时间将低于24us。 ISO 11898-2规范定义了此参数的最大时间为250us。  

    请告诉我这是否足以回答客户的问题。

    此致、
    Eric Schott