您好!
根据 TCAN1042-Q1的数据表、TXD 显性 超时(DTO)间隔 在1.2ms 至3.8ms 之间、
当我尝试测量 TCAN1042-Q1的 DTO 时间时, 我的测量值大约为51.7us,不在有效的时间间隔内,
什么情况会导致此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据 TCAN1042-Q1的数据表、TXD 显性 超时(DTO)间隔 在1.2ms 至3.8ms 之间、
当我尝试测量 TCAN1042-Q1的 DTO 时间时, 我的测量值大约为51.7us,不在有效的时间间隔内,
什么情况会导致此问题?
尊敬的 Lin:
有趣的发现 这与显性超时功能的预期行为不同。 我能否再问一下您的测试设置、以了解导致此明显快速超时的其他原因?
总线上存在什么负载/端接? 其他收发器、电缆、电阻器? 它看起来对 M 信号有一个小的反射。 我还想知道是否满足过流条件、可能是 CANH 和 CANL 之间的短路或低电阻。
2.您能否独立显示 CANH 和 CANL? 我想了解这两个信号的对称性以及在显性和隐性状态下、每个信号能够达到的电平。
3.测试过程中其它器件引脚的状态是什么? 是否有任何引脚状态与 TX 转换在/接近同一时间发生变化?
此致、
Eric Schott
你(们)好 Eric
我的原理图上有多个 CAN 收发器、我使用试验电路板将每个 CAN 总线连接在一起。 当我选择其中一个 CAN 收发器传输信号时、另一个收发器将接收该信号、并在控制台上显示该信号。 所有 CAN 收发器的 DTO 测试均正常、但只有这一个测试存在问题。
您提到了 TX 转换时是否有任何引脚状态同时变化、因此我监控 STB (连接到 MCU)引脚的状态、我发现它将在大约50us 内变为高电平、然后切断 CAN 总线。
STB 变为高电平的原因是、当我将 TX 拉至接地时 MCU 重新启动、并且引脚处于初始化状态...
总之,感谢您的帮助!