This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SigconArchitect 安装

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964710/faq-sigconarchitect-installation

主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

从 TI.com 下载 SigCon Architect 并安装成功。 但是,在尝试打开 SigCon Architect GUI 时,GUI 会加载屏幕右侧半部分的 GUI,并显示错误消息“The VI is not executable (VI 不可执行)”。 需要 LabVIEW 的完整开发版本来修复错误。” 单击“确定”后,SigCon Architect 闪屏将显示它正在永远加载“Main.vi”。

看到此消息后、如何安装 SigconArchitect?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分辨率:

    此错误是由于缺少活动的 Windows 功能(.NET Framework 3.5)引起的。 请从 win10搜索栏中搜索“Windows 功能” 并选中“.NET Framework 3.5 (包括.NET 2.0和3.0)”。 这对于使用 Microsoft ISO 映像安装 Windows 操作系统的用户尤其普遍。 似乎可能存在.NET 框架、但在使用 ISO 映像时默认情况下不启用此功能。

    选中此复选框以启用.NET Framework 3.5后、SigCon Architect GUI 能够按预期正确打开。

    此致、、Nasser