This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:Vcca=Vccb=3.3V 时的电压

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958197/tca9509-vol-when-vcca-vccb-3-3v

器件型号:TCA9509

大家好、

我想知道、当 Vcca=Vccb=3.3V 时、我们是否需要估算电压。 我测量到容积高于 Vcca<(Vccb-1)的值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、数据表不允许 VCCA = VCCB