This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:如何进行裕度分析测试

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955689/ds90ub914a-q1-how-to-margin-analysis-test

器件型号:DS90UB914A-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

您好!

我将图像传感器连接到 DS90UB913、然后通过 FPD-LINK III 连接到 DS90UB914。 DS90UB914位于我的板上、可访问 I2C 线路。 我想 使用 Analog LaunchPad 软件运行裕度分析程序(MAP)。

我发现 ALP 无法通过 USB2ABY 适配器检测到 DS90UB914。 可以提供一些建议吗?

背景信息:

我已阅读 USB2ANY 接口适配器用户指南(SNAU228–2018年1月)、SNLA301–2019年1月和 SNLU243–2019年1月。
2. ALP 软件版本为 v1.57.0010。
USB2ANY 适配器硬件版本为 HPA665、固件版本为2.7.0.0。
系统为 :PC (ALP)-- USB2ANY 适配器(IIC)-- DS90UB914 (IIC ID:0xC0)
5.添加解串文件:

6. ALP 找不到:Ω 的解串器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.添加解串器:

    六、阿尔法不能找到逃兵:

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    a)您能否在"帮助"->"关于此计划"下显示? 我想查看构建日期以仔细检查您是否安装了最新的 ALP-PROFIT-UPDATE。

    b)在"Slave Address"选项卡下、是否选择了正确的 I2C 器件地址并尝试?

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishy、

    现在、ALP 可以通过 USB2ABY 适配器检测 DeSerdes。
    原因是我对 USBANY 适配器上 J4连接器的 I2C 线路顺序的定义感到困惑。

    关于测试结果、我已阅读 SNLA301–2019年1月和 SNLU243–2019年1月。


    但我有一个问题、图表中的数据如下所示、哪一个更好? 为什么?

    如何判断? 您能否分享一些规格?


     

    谢谢、

    Fred

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    我很高兴您发现 ALP 连接问题。

    关于利润分析结果、这是否在您的914A 平台上? 我们不支持在此器件上进行裕度分析。

    您能给我们提供有关您的设置以及如何运行的更多详细信息吗? 请上传 ALP 信息选项卡和裕量分析选项卡的屏幕截图、

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishy、
     
    现在、我将图像传感器连接到 DS90UB953、然后通过 FPD-LINK III 连接到 DS90UB954。
    系统为 :PC (ALP)-- USB2ANY 适配器(IIC)-- DS90UB954 --(fakra 电缆)-- DS90UB953 --图像传感器
     
    1) ALP 信息选项卡:
     
    2) "利润分析"选项卡:
    3) 3) 我想知道、如果图表中的数据如下所示、哪一个更好? 如何判断?
    谢谢、
    Fred  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    查看信息选项卡"Current RX Port Status"(当前 RX 端口状态)面板、我看不到有效链接。 它显示链接为"否"。 它应显示有效的链接状态、如下所示

     

    此外、请检查如下所示的寄存器0x58 (BCCCONFIG)

    获得有效链接后、请重新运行裕度分析并告知我们。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    1) 1)只有一个 SerDes (DS90UB953)连接到 DeSerdes (DS90UB954)的 Port0、"Info"选项卡如下所示:

    2) 2)寄存器0x58 (BCCCONFIG)、如下所示

    3) 3)请分享一些有关如何判断测试结果的指南。

    如果图表中的测试结果如下、哪一项更好?

    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    您在图表 A、B、C 中显示的结果与我看到的结果非常不同。 这就是我调试任何设置问题的原因。  

    a)您的信息选项卡现在显示25Mbps、但寄存器0x58中的 BC_Freq_Select 显示010、这意味着10Mbps 非同步反向通道。 您能否分享953模式搭接选择的原理图? 请参阅953数据表的第7.4.2节。  您使用的是同步模式还是非同步模式?

    b)请解释为何选择25Mbps 作为 BC 速率?

    c)您的电缆长度是多少?

    d)图表之间、图表 C 看起来是最可能的。 954 DS 建议将寄存器0x41中的滤波器配置最大值/最小值编程为0xA9、这与图 C 更为一致

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    a) b)我检查 DS 设置、寄存器0x58的值设置为0x5d。 我通过 ALP 使寄存器值加倍。 结果如下:

    c)电缆长度为5m。

    d)图表 A 是通过 ALP 获得的测试结果。 然后、图表 B 和图表 C 通过图表 A 向左或向右移位来生成。

    假设有三个结果、如图表 A、图表 B 和图表 C、哪一个图表更好?


    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    A)请澄清您使用的是同步模式还是非同步模式。  

    b)对于裕度分析测试、我们建议以最高速度运行链路、以便充分利用链路。 您是否可以将反向通道设置为50Mbps、以便器件以100MHz 链接、然后再次尝试运行映射?

    c)更好地使用刀具(a)的结果、不会移位。 我不知道你是如何移动它的。 换档的原因是什么?

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishy、

    A)请澄清您使用的是同步模式还是非同步模式。  

    -->我正在使用同步模式。

    b)对于裕度分析测试、我们建议以最高速度运行链路、以便充分利用链路。 您是否可以将反向通道设置为50Mbps、以便器件以100MHz 链接、然后再次尝试运行映射?

    -->当我将反向通道设置为25Mbps 时,裕度测试结果优于反向通道频率为50Mbps 时的裕度测试结果。

    25Mbps 时为① μ A 反向通道:


    设置:R[0x58]= 0x5d

    DS90UB954:
    0x60、0x1f、0x02    
    0x60、0x33、0x21    
    0x60、0x20、0x20    
    0x60、0x4c、0x01    
    0x60、0x6d、0x7c    
    0x60、0x58、0x5d    
    0x60、0x5c、0x32    
    0x60、0x5d、0x20    
    0x60、0x65、0x20    
    0x60、0x5e、0xa0    
    0x60、0x66、0xa0    
    DS90UB953:
    0x32、0x02、0x73    
    0x32、0x32、0x49    
    0x32、0x06、0x81    
    0x32、0x07、0x0a    
    0x32、0x39、0x60    
    0x32、0x41、0x60    
    0x32、0x0d、0x0F    
    0x32、0x0e、0xf0

    50Mbps 时为② Ω 反向通道:R[0x58]= 0x5e


    设置:

    DS90UB954:
    0x60、0x1f、0x02    
    0x60、0x33、0x21    
    0x60、0x20、0x20    
    0x60、0x4c、0x01    
    0x60、0x6d、0x7c    
    0x60、0x58、0x5e    
    0x60、0x5c、0x32    
    0x60、0x5d、0x20    
    0x60、0x65、0x20    
    0x60、0x5e、0xa0    
    0x60、0x66、0xa0    
    DS90UB953:
    0x32、0x02、0x73    
    0x32、0x32、0x49    
    0x32、0x06、0x81    
    0x32、0x07、0x0a    
    0x32、0x39、0x60    
    0x32、0x41、0x60    
    0x32、0x0d、0x0F    
    0x32、0x0e、0xf0

    c)更好地使用刀具(a)的结果、不会移位。 我不知道你是如何移动它的。 换档的原因是什么?

    -->假设图表 A、图表 B 和图表 C 有三个测试结果。哪一个结果更好?

     

    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    我在954 + 953 EVM 上测试了 ALP 裕度分析(同步模式50Mbps 反向通道、100MHz 链路)

    a) 3m + 2m + 0.6m 设置的结果(因为我没有5m 电缆):

    以上结果看起来更接近5米电缆的结果(以上帖子中的第二幅图片)。  

    b) 10m 电缆的结果

    C)正如您看到的、即使对于10米电缆、建议的 EQ 增益范围也是2至8、而图表 A - C 中的 EQ 增益范围是9-14、因此它们对我来说并不正确。 您可能需要检查 PCB、电缆和通道损耗并调试原因。

    D)注意、我没有连接任何图像传感器、也没有任何 CSI 转发初始化。 建议您在不进行初始化和比较的情况下运行裕度分析。 这可确保 MA 代码和初始化之间不存在干扰。 器件本身来保持锁定、发送正向通道测试帧。  

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishy、

    非常感谢。

    Fred