主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1、
尊敬的 TI 成员:
我有一个 Sony IMX490摄像头模块(使用 DS90UB953-Q1串行器)。
我们的客户板具有一个 DS90UB962-Q1解串器。
因此我尝试将 IMX490连接到 DS90UB962。
现在、我们的 EE LET DS90UB962 FPD-Link 的 Vpoc 输出为10V/0.3A。
在我将摄像头模块连接到 DS90UB962-Q1后、
我更改了 belw DS90UB962寄存器值、
i2cset -f -y 3 0x34 0x01 0x02 i2cset -f -y 3 0x34 0x4C 0x01 i2cset -f -y 3 0x34 0x58 0x5E i2cset -f -y 3 0x34 0x5C 0x18
之后 、我可以看到0x5B 寄存器值自动加载为0x30。
请参阅以下寄存器转储值
root@J7-EVM:~# i2cdump -y -f 3 0x34 未指定大小(使用字节数据访问) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef 00:68 00 1e 40 d0 01 00 1c fe 10 7a 7a 0f b9 00 ff h?@??????zz?.. 10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02… ?? 20:F0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ??.......... 30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40:00 A9 71 01 00 20 00 00 00 12 01 10 02 00。?q?.. ????。 50:00 00 00 04 00 00 00 00 5e 00 00 30 18 00 00 00 ...?...^... 0?... 60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7a 88 88 Z?? 70:2B 2c e4 00 00 C5 00 01 00 20 00 00 +、??????。 (笑声) 80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0:00 00 00 00 1f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00… ?......... B0:1C 3a 15 08 25 00 18 00 aa 33 83 74 80 00 00???????????????3???? C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0:00 43 94 02 60 f2 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .C??`? E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0:5F 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB960 .........
到目前为止、我认为我应该可以使用 SER_ALIAS_ID 来访问 DS90UB953
但我失败了、无论我使用 i2cdetect 还是 i2cdump、从地址0x0C 都没有响应。
我是否错过了任何寄存器配置?
BR
Sentinen Chen