This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:I2C 接口问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963745/tca9548a-q1-i2c-interface-issue

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

大家好、

我想问您该器件的 I2C 接口问题。 当 SDA 通过开关(TCA9548A-Q1)从主器件发送到从器件时没有问题、但是当只以相反方向发送时、ACK 信号电平从小于1V 增加到大于1V 会出现问题。 请检查下面随附的文件、并告诉我如何修复它。

e2e.ti.com/.../TCA9548A_2D00_Q1_5F00_I2C-interface-issue.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您没有在交流模式下进行测量。 实际电压是多少? 导通电阻应足够小、以便开关上没有太多的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    我很好奇您在响应器侧应用了什么 VOL、因此我也想知道实际电压。

    此外、在此测试期间、该器件激活了多少个通道? 是仅测试的通道、还是所有四个通道都已连接?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    分压为1V/div、因此 SDA 的实际高电平大约为3.3V。 需要响应方的 VOL (max)向我的客户进行检查。

    当我通知您附加的文件时、测试通道仅在 主器件(引脚19/20)和从器件(引脚1/2)之间。 请检查一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    Clemens 和我要求具体数字的原因是、这种行为可能有几个不同的原因、但如果不了解具体情况、很难判断最可能的原因是什么。

    如果蓝色线是控制器驱动的、那么在控制器驱动时、黄色线偶尔显示低于蓝色线的电压是没有意义的、例如、我在这里看到:

     这种行为的一个可能原因是 ACK 的 VOL 实际上高于图像中显示的 VOL (即超过1V)。 如果是这种情况、则 ACK 可能接近 Vpass、从而导致 RDS_ON 更高。 这就是特定电压读数有助于排除这一可能原因的原因。

    此外、您能否共享总线的电容特性?

    最后、我了解您正在测试一个通道。 我想澄清测试期间激活的 TCA9548A-Q1通道数量。 换句话说、存储在控制寄存器中的值是多少? 是0xFF 吗?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我了解您的具体要求。 SDA 的 ACK 信号看起来有点奇怪、因此我的客户正在对此进行调试。 让我检查您的要求。(电压、电压、电容等)

    我想解释一下主器件和从器件的配置。 主器件是 MCU、而从器件是 DS90UB954等解串器。 正如您所知、如果主器件通过开关向从器件发送信号(SDA、SCL)、从器件会向主器件发送包括 ACK 在内的返回信号(SDA、SCL)。 因此、"从器件到开关"和"切换到主器件"是指发送到主器件的返回信号。 我认为 I2C 总线的电压低于1V、因为大多数解串器的电压大约为0.4V 至0.5Vmax。

    控制寄存器的值为0x01、仅激活通道0。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    [引用用户="Jeffrey Chung1"]

    控制寄存器的值为0x01、仅激活通道0。[/QUERP]

    这很好。 我想确保其他通道未同时连接。

    [引用用户="Jeffrey Chung1"]

    我想解释一下主器件和从器件的配置。 主器件是 MCU、而从器件是 DS90UB954等解串器。 正如您所知、如果主器件通过开关向从器件发送信号(SDA、SCL)、从器件会向主器件发送包括 ACK 在内的返回信号(SDA、SCL)。 因此、"从器件到开关"和"切换到主器件"是指发送到主器件的返回信号。 我认为 I2C 总线的电压低于1V、因为大多数解串器的电压大约为0.4V 至0.5Vmax。[/引述]

    感谢您的澄清。

    如果没有特定的电压、当控制器将大量 SDA 数据传输到响应器时、我无法查看我们是否在相反方向观察到类似的压降。 如果两次测量的 VOL 都不正确地假设为0V、则可能会导致 ACK 脉冲的电压差过大。 这就是为什么获得一些精确的数字测量值会有所帮助。

    [引用用户="Jeffrey Chung1"]

    我了解您的具体要求。 SDA 的 ACK 信号看起来有点奇怪、因此我的客户正在对此进行调试。 让我检查您的要求。(电压、电压、电容等)[/QUERP]

    听起来很棒、请在您回听时继续关注!

    最棒的

    Danny