This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:使用 I2C 配置 TPS25750

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963058/tps25750-configure-tps25750-using-i2c

器件型号:TPS25750

大家好、

客户对于使用 I2C 而不是外部 EEPROM 配置 TPS25750有以下问题:

  1.  分别使用 I2C 和 EEPROM 配置 TPS25750所需的时间是多少?  
  2. 我们是否有任何设计指南可帮助客户了解如何以这种方式完成?
  3. 我们是否有使用 I2C 配置 TPS25750的驱动程序代码?
  4. 关于配置文件、我们是否可以为客户支持 Generate?

对于应用方面、更建议客户使用哪种方法? I2C 还是 EEPROM?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    1. 我将对两者之间的确切引导时间差进行一些研究、然后返回给大家。

    我们 拥有的最好的文档是 TRM。   

    3. 目前我们没有驱动程序代码

    4. GUI 工具非常易于生成配置文件,因此我们通过它来支持客户。

    我将 在下周初再次向您介绍启动时间差异。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的反馈。 对于 I2C 总线的使用、客户想知道我们是否可以为他们提供驱动程序代码支持、您能帮助评论一下吗?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    我们目前没有驱动程序支持代码。