This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TCA6418E:Linux 内核驱动程序

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957750/compiler-tca6418e-linux-kernel-driver

主题中讨论的其他器件:TCA6418E、 TCA8418E

工具/软件:TI C/C++编译器

您好 TI 团队

您能否提供 TCA6418E 的 Linux 内核驱动程序?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Tseng、

    我们不为器件提供代码/软件、而是从模拟角度或高级代码角度提供支持。

    话虽如此、我还是找到了 TCA8418E 的 Linux 驱动程序、从中获取了 TCA6418E 的 IP。 (6418E 的键盘扫描仪电路被剥离)、因此您可以将其用于6418E。

    -Bobby