This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:LMH0318是否具有可编程预加重功能?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964157/lmh0318-does-lmh0318-have-programmable-pre-emphasis

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件: LMH0397

大家好、

编程指南显示了以下内容。
------------------------------------
4.2.13 OUT0和 OUT1设置
LMH0318具有可编程 VOD (电压输出差分)、预加重(OUT0)、PW (脉宽 OUT0设置)、去加重设置和独立断电设置
------------------------------------
LMH0318是否具有可编程预加重功能?
我找不到要编程的寄存器。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    是的、确实如此、但这些已禁用、并且寄存器设置不是公开的。

    如果客户需要预加重设置、建议查看 LMH0397器件。 请注意 Config_IO Reg 0x62和0x69。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。

    ------------------------------------
    4.2.13 OUT0和 OUT1设置
    LMH0318 具有可编程 VOD (电压输出差分)、预加重(OUT0)、PW (脉宽 OUT0设置)、去加重设置和独立断电设置
    ------------------------------------
    关于 OUT0设置、我认为 LMH0318也没有 PW (脉宽 OUT0设置)和去加重设置。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    是的、您的理解是正确的。

    此致、Nasser