This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SS 是否支持 CSI 连续时钟?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957976/sn65dphy440ss-does-sn65dphy440ss-support-csi-continuous-clock

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

SN65DPHY440SS 经测试可支持 DSI 非连续时钟、请问是否支持 CSI 连续时钟?

谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao

    您是指 HS 连续时钟吗? 在本例中、  请写入以下寄存器。

    (地址、数据)

    (0x50、0x10)、// HS TX 路径覆盖启用
    (0x51、0x10)、// HS TS 路径启用
    (0x61、0x0F)、//禁用 LP 路径。
    (0x70、0x10)、// HS RS 路径覆盖启用
    (0x71、0x10)// HS RX 路径启用 ​

    谢谢
    David