This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020BEVM:超高速支持

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020BEVM, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961332/tusb8020bevm-superspeed-support

器件型号:TUSB8020BEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

我使用 TUSB8020BEVM 连接超高速 USB 3.0器件。 主机和 TUSB8020BEVM 之间使用2m 长的 USB3.0 A/B 电缆。 TUSB8020BEVM 和我们的超高速 USB3.0器件之间使用了2.2m USB3.0 A 至 MicroB。 但是、该器件被枚举为高速 USB 器件。  

我是否可以知道如何配置 TUSB8020BEVM 以使主机将我们的器件枚举为超高速 USB3.0器件?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、  

    默认情况下应进行 USB 3.0连接。  USB 主机上运行的是什么操作系统?  如果是 Linux、您能否提供调试输出、或者如果是 Microsoft、您是否可以使用 usbview.exe 或 USB 设备树查看器来确定集线器连接到主机的速度?  它应该以 USB 3.0和 USB 2.0的速度连接->它应该在树中显示为两个单独的实例。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、

    感谢你的帮助。  

    我将评估板和器件之间的电缆从2.2m 更改为1m、然后器件可枚举为超高速器件。 但我们的应用需要集线器和器件之间的电缆为2.2m、我们是否仍可以将 TUSB8020B 用于我们的应用。  

    我有一个使用 TUSB8020B 的设计、其中上游和下游都使用 USB C 连接器。 当我的器件无法枚举为 SS 器件时、我认为这是我的设计问题。 然后我尝试了评估板、它是相同的。 我想知道  、当主机和评估板之间的电缆为2m、而评估板和器件之间的电缆为2m 或2m 时、此评估板是否已通过测试、可用于 SS。 评估板和应用可采用的器件之间的短接电缆为1.8m。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    TUSB8020B 已经在上行和下行端口上使用3M 以上的 USB 3.0电缆进行了测试。  长电缆长度和集线器件没有问题。  请检查您使用的 Type-C 电缆是否支持 USB 3.0、质量是否良好-> 它是否适用于其他 USB 3.0端口?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、

    感谢你的答复。

    当在主机计算机和我们的 USB 3.0设备之间使用这根2米长的电缆时、没有问题。 数据速率可高达4.4Gbps。 我使用带 C 连接器的 USB 3.0器件和 带评估板微型 B 连接器的 USB 3.0器件。 我尝试了2米 A/C 电缆、2米 A/microB 电缆和3米 A/C 电缆、并使用评估板代替我们的定制集线器、同样的问题。   

     由于已确认此评估板可用于上游和下游上长达3m 的电缆、因此我将进行进一步调试。  

    此致、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、也可以尝试翻转 Type-C 电缆、有时它们不能在两个方向上真正支持 SS。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理直接电子邮件/实验室测试。  现在关闭线程。