This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:在同一 PCB 上连接2个 PHY 切换器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956195/dp83867ir-connect-2-phy-togeter-on-the-same-pcb

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

我想在 同一 PCB 上连接2个 DP83867IR (带千兆位链路)。 该设计需要在 PHY 之间采用特定的绝缘。 我的问题是:

1、PHY 之间是否存在短距离(PCB 走线小于50mm)?

2.考虑到以太网变压器不对称(即使比率为1:1、但使用三核配置)、只使用单个变压器(而不是2个)来连接2个端口是可以的?

3.芯片组支持端口之间的电容耦合?

谢谢、

此致、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    DP83867不支持1Gbps 电容耦合。 但是、DP83869 PHY 确实支持1Gbps 的电容耦合。  

    我不熟悉在两个 PHY 之间使用单个变压器拓扑、这是我可以与我们的验证团队一起查看的内容。 DP83869电容耦合设置是否适合您的应用?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的反馈。

    您能否与验证团队核实1个变压器解决方案(而不是2个)是否正常工作、您能否确认连接是否为有限间隔、总线的长度更小且衰减更小?

    谢谢、

    安德烈

    PS:我 还将介绍 DP83869。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    您能否提供有关单个变压器应用的更多信息? 是什么推动了对通过单个 PCB 连接的两个 PHY 的需求?

    电容耦合还是介质转换器或桥接模式下的 DP83869是否合适?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    有2个冗余系统需要通过以太网进行通信并出于安全原因需要绝缘。

    如果我使用 DP83867IR、唯一的方法是用 PCB 布线替换通信电缆;现在从绝缘角度来看、一个变压器应该足够了、因此我想知道是否可以使用单个变压器来桥接这2个 PHY?

    现在、对于电容式绝缘、一个介质转换器是一个不错的建议;我只需要连接光纤 SERDES;我不确定是否接受电容、因此我必须将基于变压器的绝缘作为主要选择。

    因此、我的问题仍然是:

    我可以只使用一个变压器吗?

    2个 PHY 之间的距离很小(~50mm)这会影响通信吗? 是否需要信号衰减?

    再次感谢、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    是的、您可以使用一个变压器在两个 PHY 之间进行隔离。  

    您可以在此处参阅 E2E 主题、了解 DP83867的短电缆或布线长度应用、以确保正确的链路连接:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/956902

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的反馈。 请说明以下内容:

    1.如果可以使用一个变压器,这意味着3芯常规1:1以太网变压器将会起作用(线圈布局方面甚至不对称)? 一个 PHY 将在一侧连接、另一个在另一侧连接?

    2.如果这些新的寄存器设置了正确的值(您在上面的线程中建议),这将解决 PHY 的当前硬件版本(小型电缆)的 DSP 收敛问题?

    再次感谢您的支持、

    此致、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    1.正确。 这将需要在您的应用中进行验证、因为我们没有描述此特定设置的数据、但从原理图的角度来看、我看不到任何问题。

    2.是的、这些寄存器通常用于 DP83867的极短电缆应用。  

    此致、
    Justin