This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:引脚交换-仅适用于 RSB PKG

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957908/sn65dp159-pin-swap---only-for-rsb-pkg

器件型号:SN65DP159

・是否可以切换输出侧?
・可以使用极性交换吗?
(即使我将0x09h 位6与 I2C 一起使用、也无法使用极性交换/ POL 引脚、因此是否可以使用极性交换?)
-是否仅在 I2C (寄存器0x09h)中设置以进行交换? 是否无法在外部进行设置?
・是唯一可以交换的规格吗? 如果设置了 SWaP、是否可以仅使用此 SWaP 的一部分? (例如、仅交换 CLK 和 D2。 D0和 D1为 NOSWAP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimura-San、

    有关交换选项、请参阅数据表第27页的表2和第28页的图。 对于 RSB 封装、必须通过寄存器09h 进行交换、因为它没有引脚。 极性也可以通过寄存器09h 交换。

    此致、

    I.K.