This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:我们需要支持4K 链路 FPGA 的 HDMI。 它是 HDMI 和 TTL/LVDS 的桥接器。

Guru**** 2556340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957833/sn65dsi83-we-need-a-hdmi-that-can-support-4k-link-fpga-so-it-is-a-bridge-of-hdmi-and-ttl-lvds

器件型号:SN65DSI83

设计

我们需要支持4K 链路 FPGA 的 HDMI。 它是 HDMI 和 TTL/LVDS 的桥接器。

TI 是否有合适的器件?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    抱歉、我们没有适合4K 应用的器件。

    此致、

    I.K.