This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TPS65982闪存配置文件

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957271/tusb1046evm-tps65982-flash-configuration-file

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65982

您好!

我正在寻找"TPS6598x 应用配置工具"项目文件、这些文件已用于为 TUSB1046EVM 板生成 TPS65982配置文件。

是可用的吗?

此致

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送.bin 文件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在是朋友!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这项请求似乎尚未被接受。 我已取消我的请求、请通过 E2E 向我发送一个油炸请求、我可以通过发送文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我们是否会这样做。

    友好请求时显示错误。  但请求看起来暂挂...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我能够接收它并通过文件发送。 如果您有任何问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一定要来,但斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了二进制文件。  是否在 EVM 中刷写了完整的二进制映像?

    我们只需要修改一些 PDO 条目并重新刷新。  

    我认为我们可以从与 EVM 关联的配置工具项目文件开始。  这是我尝试要求的。

    你建议什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    正确、它是完整的二进制映像。 很遗憾、我无法为您获取用于配置工具的项目文件。